This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] SK-TDA4VM:在 SK-TDA4VM 中启用 DFU 引导模式。

Guru**** 1510070 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-TDA4VM, TDA4VM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1347983/faq-sk-tda4vm-enable-the-dfu-boot-mode-in-sk-tda4vm

器件型号:SK-TDA4VM
主题中讨论的其他器件: TDA4VM

在 SK-TDA4VM 上使用 DFU 引导时 、DFU 器件在刷写 tisp.bin 后消失。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了使 DFU 在 SK-TDA4VM 上工作、我们需要将 USB 模式设置为外设、而不是主机。

    USB0连接到 TYPEC 接口、因此我们需要确保 DR_MODE 正如 外设 振铃。

    我们需要在 dtsi 中进行以下更改并且需要重新编译 U-boot  

    diff --git a/arch/arm/dts/k3-j721e-sk-u-boot.dtsi b/arch/arm/dts/k3-j721e-sk-u-boot.dtsi
    index 9731094a..024a5987 100644
    --- a/arch/arm/dts/k3-j721e-sk-u-boot.dtsi
    +++ b/arch/arm/dts/k3-j721e-sk-u-boot.dtsi
    @@ -143,7 +143,7 @@
     };
     
     &usb0 {
    -       dr_mode = "host";
    +       dr_mode = "peripheral";
            bootph-pre-ram;
     };

    • CD <9.x_sk_tda4vm_linux_sdk>
    • 生成 u-boot  
    •  可在<9.x_SK_tda4vm_linux_sdk>/board-support/下找到变额定文件 /编译

    此致
    迪瓦卡尔