This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J722SXH01EVM:是否需要 TCA6424ARGJR (引导引脚的 IO 扩展器)。

Guru**** 2146640 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1356621/j722sxh01evm-is-tca6424argjr-io-expander-for-boot-pins-required

器件型号:J722SXH01EVM

该 IO 扩展器位于 I2C 地址0x22上、并读取引导引脚。

它还具有缓冲器、在正常运行期间将其与引脚配置隔离。

J722S 的任何操作(u-boot USB DFU 模式、正常引导等)是否需要 IO 扩展器、我们是否可以在最终设计中将其删除?

它位于 J722S EVM 原理图的第56页:



清理有关此部件的其他帖子、它似乎只在热启动场景中相关。

假设您遇到内核紧急情况,请设置引导模式引脚,然后自动进入恢复模式。

我们不打算这样做、但希望确认这些正常功能不依赖它。

谢谢。

埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    我已将您的问题重新分配给相应的专家。 感谢您的耐心。
    谢谢。

    内哈尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于大多数设计、IO 扩展器可以移除。  它在 EVM 上用于设置/覆盖板载 DIP 开关、以选择器件的引导模式。  仅在上电复位时(而不是在热复位时)对 BOOTMODE 引脚进行采样。  大多数定制设计使用简单的上拉或下拉电阻器来设置所需引导模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Robert! 我们将在最终设计中删除它。