请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SK-AM64
您好!
我在 Cortex-A53中有几个问题、我要使用运行的 am64x-SK 具有双核 A53 Linux。 那么、我的问题是、
我可以只使用一个内核而不是在两个内核上运行的 Linux OS 吗?
2.如何从内核空间设置 CPU 关联性,请分享 一些与这些主题相关的资源。
谢谢。
S Prasanth
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:SK-AM64
您好!
我在 Cortex-A53中有几个问题、我要使用运行的 am64x-SK 具有双核 A53 Linux。 那么、我的问题是、
我可以只使用一个内核而不是在两个内核上运行的 Linux OS 吗?
2.如何从内核空间设置 CPU 关联性,请分享 一些与这些主题相关的资源。
谢谢。
S Prasanth
请查看支持的设备配置: https://www.ti.com/document-viewer/am6442/datasheet (第5节)
注意: 您需要进行必要的设备树配置更改以模拟此类设置。
https://www.kernel.org/doc/html/v6.1/admin-guide/kernel-parameters.html 应提供有关关联使用的所需信息。
尊敬的 Praneeth Bajjuri:
感谢您的分享将探索该文档的
此致
普拉桑特公司