This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6657:器件之间的功耗异常变化

Guru**** 1867380 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9222, UCD7242, TMS320C6657, TMDSEVM6657
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1315287/tms320c6657-unexpected-power-consumption-variations-between-devices

器件型号:TMS320C6657
主题中讨论的其他器件: TMDSEVM6657、UCD9222、UCD7242

团队、

代表我的客户询问。

客户会发现 TMS320C6657在设计中的功耗发生意外变化。 已在客户电路板和 TI 参考 EVM 上进行了测量、并观察到类似的变化。 客户想了解为什么器件之间的电流消耗存在如此大的差异、以及这是正常的分布还是指示某些错误的情况。

客户意见:

我们的 DSP 的平均电流消耗随电路板的不同而有很大不同。

我认为这可能是由以下原因之一导致的:

  • 从 TI 交付的具有不同功耗特性的器件
  • 在组装或搬运过程中引入的某种损坏
  • 设计错误–如引脚悬空、上电时时序错误等。

 

您是否会在最终生产测试中测试功耗?

您能否分享其中一些数据?

我想查看平均值和各单元之间的偏差(软件未运行或处于复位状态?) 最低。

我找到了两种评估板–TMDSEVM6657–并测量了内核的功耗。

这表明、功耗在这些板之间有很大的差异。 一个板上比另一个板上多50%!

在我们的电路板上仍然可能是个问题、但这个测量点更侧重于芯片本身。

我还没有在负温度下测试评估板、看看它们是否在温度下降时功耗也在增加

我的案例可能与此处所述的相同:

 https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/678064/tms320c6655-tms320c6655

 和此处(同一作者)

 https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/727211/tms320c6655-tms320c6655

在客户电路板上进行测试:

以下温度是气候室中的环境温度。

使用 Fusion Digital Power Designer 从 UCD9222读取测量值(我已验证 UCD7242和 UCD9222设置的输出)

 

设备 ID

CVDD

CVDD1、
VDDT1、
VDDT2

 

1伏1伏

1V0

温度

 "差"

[A]

[A]

 

51046103-0000014 -双核

1、5

0、78

25°C

 

1、09

1、67

-10°C

 

1伏1伏

1V0

温度

 "差"

[A]

[A]

 

51046102-0016097 -双核

1、31

0、84

25°C

 

1、09

1、03

-10°C

 

1伏1伏

1V0

温度

 "好"

[A]

[A]

 

51046102-0014609 -双核

1、47

0、31

25°C

 

1、38

0、27

-10°C

 

1伏1伏

1V0

温度

 "好"

[A]

[A]

 

51046102-0014612 -双核

1、39

0、2

25°C

NB:未加载 SW 的 DSP

1、09

0、2

-10°C

BU 支持可提供的最新问题以及客户回复:

然后:

在 CT 处增加功耗/漏电感没有意义。  参考 PET:

https://www.ti.com/lit/zip/sprm600

 … 这清楚地显示了高温>室温>低温(CT)的*Expected *行为

 客户回复:

我明白您为什么不认为这有道理–我知道 SPRM600以及正常"电子产品是如何在 CT 处处理泄漏电流的

这也是我联系您的原因–有些事情是完全错误的。

然后:

-1-

您曾提到在室温下使用的两个 EVM、其中一个 EVM 上的功率比另一个 EVM 更高。  裸片到裸片的差异是正常的。  您能否在低温下测量这些参数、并查看是否可以重现

观察结果?

客户回复:

我知道一定有一些裸片变化、但100%以上的变化并不只是每个裸片之间的"某些变化"。

您可以看到测量值发送给您24。 2023年10月(对于我们的董事会)

 然后:

-2-

您能不能要求客户使用 IR /热像仪来查看他们是否能看到电路板上的热点?  可能是有坏元件(CAP、???) 导致观察结果的原因是什么?

客户回复:

我已经在电路板上使用了热像仪、但由于组件故障、没有热点。

 然后:

-3-

客户是否可以拆装/退回一个或两个疑似故障的 SoC?   和一个用于比较的"好"SoC?  (请提前收集 RT/CT 电流测量结果)

https://www.ti.com/support-quality/additional-information/customer-returns.html

客户回复:

是的、我可以将几款 DSP 退还给您。

我应该在哪种状态下测量电流消耗? 在复位模式下、在未加载代码的情况下、是在复位模式下还是在加载第一级引导加载程序的情况下?

客户也将参与此主题、以实现直接通信。

谢谢。此致、

/沃尔夫冈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加意外从 Kyle 删除的帖子:

     

    Wolfgang

    Re:退回几个器件、关于 我应该测量电流消耗量的问题? 复位时、无需代码即可完成复位后、使用第一级引导加载程序

    它们是否能够在复位期间确认电流/功率 a)、以及在器件初始化且每个内核保持空闲后确认 b)。

    谢谢。

    凯尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kyle
    我会努力为你准备这件事。
    上面有很多信息、但请注意、重点问题是低温下的电流消耗增加。
    最佳示例是上表中的"51046103-0000014"单元、与25°C 相比、-10°C 的电流消耗是其两倍以上。
    在 TI DSP 评估板(TMDSEVM6657)上也会观察到低温下的电流消耗增加-请参阅上面的"电流与温度- TI 评估板.xlsx"。

    /Mads

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本主题中删除了"Current vs temperature - TI eval boards.xlsx"文件。

    文件中的测量值如下所示:

    "芯片温度"是电源管理器(UCD9222)温度-而不是 DSP。

    评估板1        
             
    ID 产品-1250-1169      
    位置 左侧      
    电缆 绿色、黄色、蓝色      
             
    房间 芯片 CVDD VCC1V0  
    温度 温度 电流 电流  
    [°C] [°C] [A] [A]  
    25 75 2、09 0、73 露天
    0 22 1、5 0、81 人工气候室
    -5 16 1、48 0、83 人工气候室
    -10     UVW 人工气候室
    评估板2        
             
    ID 产品-1237-482      
    位置      
    电缆 橙色、黄色、蓝色      
             
    房间 芯片 CVDD VCC1V0  
    温度 温度 电流 电流  
    [°C] [°C] [A] [A]  
    25 69 1、39 0、44 露天
    0 18 0、94 0、56 人工气候室
    -5 12 0、91 0、58 人工气候室
    -10 7 0、89 0、59 人工气候室

    评估1@25°C:

    评估1@0°C:

    评估1@-5°C:

    评估2@25°C:

    评估2@0°C:

    评估2@-5°C:

    评估2@-10°C: