This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:DP83TD510E Linux 驱动程序集成

Guru**** 2470890 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1304785/am623-dp83td510e-linux-driver-integration

器件型号:AM623
主题中讨论的其他器件:DP83TD510E

您好!
关于如何集成 DP83TD510E Linux 驱动程序、是否有任何指南(https://www.ti.com/tool/ETHERNET-SW#downloads)?)?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    您可以参考以下应用手册、并将相关规格替换为 DP83TD510E 数据表中给出的规格。

    https://www.ti.com/lit/an/snla404/snla404.pdf

    谢谢。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:
    是否还有将 PHY 驱动程序集成到 Linux 内核的指南?

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    遗憾的是,我们没有这样的指南。 请与客户分享 Linux 驱动程序示例、 如果出现问题、请告知我们。

    此致、

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    Yoctor Mickledore 和 Kirkstone 版本是否支持 DP83TD510E? 客户想要使用 Kirkstone。
    如果驱动程序想要集成它们、它们可能存在哪些依赖性?
    是否已经存在参考设计?

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    实际上、我们正在更新510驱动器、请使用这个经过测试的版本、 其中增加了 RGMII TX/RX 延迟、IO_MUX 控制和 LED 控制功能。

    不幸的是,Yoctor Mickledore 和 Kirkstone 版本不支持该功能。 该驱动程序应该与 Linux v5.19及以上版本兼容。 我不确定这些驱动程序有什么依赖关系、如果他们想要集成它们、就必须查看 Yocto 项目版本与当前 Linux 版本之间的差异。

    e2e.ti.com/.../dp83td510.zip

    此致、

    梅利萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yocto kirkstone am62 SK SDK 提供6.1版内核。 我很想了解内核驱动程序与 Yocto 版本之间的相关性,并相信它不能与 kirkstone 版本或更高版本一起使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Praneeth:  

    "对不起,我不是那么熟悉 Yocto Kirkstone,这是第一次有人问它。 我可以提供我在上面附上的510驱动程序、并帮助解决有关该驱动程序的问题或提出该驱动程序、但遗憾的是、驱动程序集成不在我的支持范围内。  

    此致、

    梅利萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Melissa 声音很好

    一个相关的问题是,是否有计划将驱动程序发送到上游内核,以便客户可以在未来的内核/Yocto LTS 版本中实现无缝集成?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Praneeth:

    我可以把它带到我的团队那里、您是否看到有大量客户使用 Yocto LTS 版本?

    此致、

    梅利萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Melissa:

    运行 AM62和 AM64的510参考板:

    https://docs.beagleboard.org/latest/boards/beagleplay/01-introduction.html#beagleplay-introduction
    TIDA-010262 :网关提交 AM64x 和 PoDL 采购

    TIDA-010261 : Sensorsite mit AM243x, versorgt über PoDL. Power OR-ing zwischen PoDL und 24V Eingang。

    因此驱动程序应该与 Yocto kirkstone 兼容?

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    我不确定,它还没有被 Yocto Kirkstone 测试,我知道。 我所知道的只是、此驱动程序应该与 Linux v5.19及以上版本兼容。 如果 Yocto kirkstone am62 SK SDK 提供与上面提到的 Praneeth 6.1内核一起提供,它可能在您进行测试的情况下起作用。

    此致、

    梅利萨

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Melissa:
    你是否获得了团队关于 Yocto Krikstone 的反馈?

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    适用于 Linux v5.19及以上版本的 DP83TD510驱动程序可内核上行提供。

    我们希望、如果客户使用内核以及 Yocto 构建版本、该驱动程序可以正常工作、而不受 Yocto 版本的影响。

    谢谢!

    埃文