This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2G12:是否有 sprabx7的更新版本(K2 DDR3 Register Calc v1p60.xlsx)?

Guru**** 2135970 points
Other Parts Discussed in Thread: EVMK2GX, 66AK2G12
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1309873/66ak2g12-is-there-an-updated-version-of-sprabx7-k2-ddr3-register-calc-v1p60-xlsx

器件型号:66AK2G12
主题中讨论的其他器件:EVMK2GX

我的 EVMK2GX 板使用速度等级为1866的 MT41K512M8DA-107 (DDR3L)器件。

电子表格只允许您选择800,10610661333或1600、并且它受密码保护、不允许添加额外选项。

我们的定制硬件计划使用 MT41K512M16VRP-107 DDR 器件(速度等级1866)、我想了解一下我对 DDR 初始化的理解。

提供的 GEL 文件似乎可以在 EVM 上工作、并且使用的寄存器值与 SPRABX7.pdf 中的示例值相匹配、因此我怀疑有时有人弄清楚了如何初始化这个部分。

但我似乎无法将 DDR3L 数据表中的值输入到电子表格中、也无法获取.gel 文件中使用的寄存器值(或 sprabx8.pdf 中的示例)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可能在另一个线程中偶然发现了答案、尽管它并不十分清楚。
    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/846886/66ak2g12-how-to-set-the-speed-grade-1866-to-calc-v1p60-xlsx

    虽然  MT41K512M8DA-107 DDR3器件的速度可高达1866、但66AK2G12却不能。  的产品说明书 66AK2G12 -表5.1意味着最快的66AK2G12部件只能连接到1066速度等级内存(DDR3)。

    https://www.ti.com/lit/gpn/66ak2g12

     MT41K512M8DA-107的数据表 https://www.mouser.com/datasheet/2/671/4Gb_DDR3L-1283964.pdf 包含1066速度等级的"速度箱"表。

    通过选择"User Defined"并在数据表中输入1066速度的设计参数、我能够生成看起来与 GEL 文件(evmk2g.gel)所编程内容相匹配的寄存器设置。

    如果这些值实际上是电子表格中的一列、而不是强迫用户在数据表中查找并输入、似乎会很有帮助。

    有人能证实我在这里的结论是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David、该工具的网络版本为最新版本。  我认为您的总体结论是正确的。  您必须分离器件的速度等级(在您的情况下为 DDR3L-1866)与运行数据速率(在您的情况下为 DDR3L-1066、这是66AkG12的最大数据速率)。  大多数更高速度等级的 DDR3L 器件都向后兼容、并且可以在较低的频率下运行。  在您链接的数据表的表56中、其中一条注释指出它向后兼容1066。

    此致、

    詹姆斯