This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAP-L137:在 CCS Studio 中为 OMAP-L137创建新的 PRU 项目

Guru**** 1866200 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L137
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1305466/omap-l137-creating-a-new-pru-project-in-ccs-studio-for-the-omap-l137

器件型号:OMAP-L137

我有较旧的 OMAP-L147处理器。  我正在尝试使用 CCS Studio 12.5对 PRU 进行编程。

创建新项目时、我选择"OMAP-L1x"->"OMAP-L137"作为目标。  执行此操作后、可以看到项目选项对应的"ARM9"和"C67XX"选项卡、但 PRU 对应的选项卡则没有。  

-->如何为 OMAP-L137中的 PRU 处理器编写和编译代码?