您好、专家
GPMC 当前不能正常工作。
情况是既没有进行写入、也没有进行读取、
GPMC_CLK 未正确输出。
66AK2G12似乎是在尝试输出某种时钟信号、但据我从示波器上看到的、这不是时钟信号。
访问时、GPMC_CSn0似乎也设置为 LO、但似乎工作不正常。
您能告诉我应该检查什么区域吗?
连接伙伴是 FPGA、但 GPMC 配置如下。
・NOR 闪存类异步和同步器件
・Ω 非复用连接器件
・器件大小16位
・读/写同步
・单次访问
此致、
秀和
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、专家
GPMC 当前不能正常工作。
情况是既没有进行写入、也没有进行读取、
GPMC_CLK 未正确输出。
66AK2G12似乎是在尝试输出某种时钟信号、但据我从示波器上看到的、这不是时钟信号。
访问时、GPMC_CSn0似乎也设置为 LO、但似乎工作不正常。
您能告诉我应该检查什么区域吗?
连接伙伴是 FPGA、但 GPMC 配置如下。
・NOR 闪存类异步和同步器件
・Ω 非复用连接器件
・器件大小16位
・读/写同步
・单次访问
此致、
秀和
你好 Hidekazu
供参考、请参考以下内容
此致、
斯里尼瓦萨
尊敬的、Sreenivasa
感谢您的评论。
我重新检查 Pinmux 设置并选择 GPMC_CLK。 GPMC 的其他引脚也为 GPMC 进行设置。
GPMC_CONFIG1_0的 GPMCFCLKDIVIDER 从0更改为3。 附件中显示了 GPMC_CLK 的波形。
e2e.ti.com/.../GPMC_5F00_CLK.pdf
您能从这些波形结果中猜测检查点吗?
此致、
秀和
您好、Sreenivasa
附件是有关 GPMC 的电路图和波形数据。
我删除了 R204并检查了时钟波形、但波形没有变化。
电路图:e2e.ti.com/.../8446.GPMC_5F00_CLK.pdf
时钟波形:e2e.ti.com/.../gpmc_5F00_Circuit.pdf
您能指出这个问题吗?
此致、
秀和
你好 Hidekazu
谢谢你。
请验证并遵循如下所示的原理图审阅清单
2.7.2外设时钟输出在以下模块的输出时钟上放置了串联电阻器(靠近处理器):MMC、GPMC、McASP (时钟和帧同步)、SPI 和 QSPI。 应使用 PCB 仿真来确定该电阻器的值。 Ω、使用22k Ω 电阻器作为起始值比较合适。
https://www.ti.com/lit/an/sprac54a/sprac54a.pdf
此致、
斯里尼瓦萨
你好 Hidekazu
谢谢你。
关于 GPMC_CLK 输出不正确,我们已确认
预期的时钟通过设置 GPMCFCLKDIVIDER 输出。
(但是、需要调节阻尼电阻。)
很高兴听到进度。 可能会由于布局而调整串联电阻器的值。
我们目前正在检查每个 GPMC 信号的时序。
好的。
此致、
斯里尼瓦萨