您好
我正在使用 TMS320C6674并有疑问。
我正在使用 EMIF 引导模式启动 DSP。 操作没有问题、但即使我更改引导模式[12:10] PLL 引导配置设置、它也会继续正常工作。
根据数据表中的信息,我理解引导 PLL 会因引导模式的不同而有所不同。
我的理解是否正确、或者 EMIF 是否不影响引导 PLL?
-TMS320C6674产品说明书(请参阅第2.5.4节中的 PLL 引导配置设置。)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好
我正在使用 TMS320C6674并有疑问。
我正在使用 EMIF 引导模式启动 DSP。 操作没有问题、但即使我更改引导模式[12:10] PLL 引导配置设置、它也会继续正常工作。
根据数据表中的信息,我理解引导 PLL 会因引导模式的不同而有所不同。
我的理解是否正确、或者 EMIF 是否不影响引导 PLL?
-TMS320C6674产品说明书(请参阅第2.5.4节中的 PLL 引导配置设置。)
李继汉
好问题。 谢谢。
是的、您的理解完全正确。
1. 对于 EMIF16引导模式配置、在引导模式[12:10]中、 引导模式位- 10、11和12未使用。 仅使用0至9的引导模式位。
2.对于 EMIF16启动模式,主 PLL 由 RBL 设置。
3.为了更好地理解、请查看 SPI 等其他引导模式、其中使用了引导模式位10、11和12。 对于 I2C 引导模式、使用引导模式位10和11。
--------
如需了解有关 PLL 的更多信息:- https://www.ti.com/lit/ug/sprugy5c/sprugy5c.pdf -引导加载程序用户指南。
RBL 还确保为引导所需的任何外设启用电源域和时钟域。 •RBL 将系统 PLL 配置为设置器件速度。 引导配置引脚为 RBL 提供有关系统中使用的参考时钟的信息。 RBL 从电子保险丝寄存器中获取器件的最佳运行速度。 各种基准时钟频率和工作时钟频率列表可在器件特定数据手册中找到。 •对于无引导、SPI 和 I2C 引导、主 PLL 保持旁路模式。 对于其他引导模式、PLL 初始化序列在引导 ROM 内部执行、以在 PLL 模式下配置主 PLL。
此致
尚卡里