请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PROCESSOR-SDK-AM64X 工具与软件:
是否有一个 am64x 支持的 DDR 列表?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
是否有一个 am64x 支持的 DDR 列表?
谢谢
这意味着所有总线宽度为15位的 DDR 应该可以正常工作吗? 例如: MT40A512M16TB-062E
总线宽度是多少? 您是指16位? DDR 接口与符合 JESD79-4B 标准的 DDR4器件兼容
此致、
James
•数据表中提及的 JEDEC JESD-79-4是否符合 JESD79-4B 标准?
谢谢
Jun、是的、这是等效的。
此致、
James