This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-TDA4VM:SK_TDA4VM 支持的 SDK 软件包(Linux + FreeRTOS)

Guru**** 2015290 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM, SK-TDA4VM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1379024/sk-tda4vm-supported-sdk-packages-for-sk_tda4vm-linux-freertos

器件型号:SK-TDA4VM
主题中讨论的其他器件:TDA4VM

工具与软件:

您好、TI 团队:

我叫 Porselvan、 我们 计划 购买 SK-TDA4VM 套件、并评估整个 TDA4VM SoC 处理器。

我们的要求是在 R5F、C66x、C71x 内核上采用 Linux ARM A72内核和 FreeRTOS/Sys-BIOS。

为了满足上述要求、使用哪个 SDK 来启动基本映像并开始开发?
我们看到它们是适用于 SK-TDA4VM 的 PROCESSOR-SDK-LINUX-SK SDK - https://www.ti.com/tool/download/SDA-TDA4VM/09.02.00.05

单靠这个 SDK 是否足以满足我们的要求(Linux + RTOS)、或者我们是否还需要设置 RTOS SDK?
https://www.ti.com/tool/download/PROCESSOR-SDK-RTOS - J721E/09.02.00.05

您能否向我们指出为 R%F、C66、C71内核生成 RTOS 映像(Free RTOS)需要执行哪些步骤以及如何对其进行闪存?

目前、我们按照链接中提到的步骤生成 Yocto Linux 基本映像(target - tisdk-default-image) https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-linux-sk-tda4vm/09_02_00/exports/docs/linux/Overview_Building_the_SDK.html