This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM67A:AM67A EVB 接地问题

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: AM67A, AM67

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1379871/am67a-am67a-evb-grounds-question

器件型号:AM67A
Thread 中讨论的其他器件: AM67

工具与软件:

我注意到 AM67A EVB 有多个不同的接地、我不相信考虑到它们在原理图中的位置、这些接地实际上是不同的。  此外、我将设计导入到 Altium 中、它们都显示为相同的接地、有些启用了网络名称、有些未启用。

我参考的原理图是 PROC170E3 (002)_SCH、这两个接地的示例可在第21页的 EFUSE、VMON、JTAG 和 RSVD 部分中找到。

如您所见、它们使用相同的符号、但其中显示"DGND"。  在 Altium 导入中、这两个变量都列为 DGND、但下部列表显示的是 Name。

我不认为这些是单独的 GND、因为出于简单的原因、PMIC 页面都引用了显示 DGND 的 GND、但 AM67的所有馈电都引用了不显示 DGND 的 GND 的馈电。

您能为我清除一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AM67A EVM 使用单个/公共接地。  如果 Altium 导入创建了多个接地-它们应该连接起来、使所有 GND 都是同一网络。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完美……这就是我所怀疑的。