工具与软件:
您好、TI:ñ ol
我们使用的 AM623 DSS 的 DPI 连接到10.1英寸24位 RGB LCD。 在测试当前产品的 EMC RE 时、发现 AM623 DSS DPI 端口的 LCD_PCLK 辐射发射非常强。
例如:在测试 LCD_PCLK 时钟为31.2MHz 时、我们发现5倍频率的155MHz 处有一个强尖峰、如下所示:
使用 PLL17的展频时的测试结果表明、在展频开启后、155MHz 尖峰基本上会在背景噪声中消失、如下图所示:电流展频设计旨在通过更改寄存器然后软重启来提高效率。
AM623的 LCD PCLK 的 EMC RE 问题很难解决。 使用近场扫描可以发现时钟信号的发射非常强。 请请求 TI 来帮助解决。 除了展频之外、能否降低 LCD_PCLK 信号的强度?
此外还有另一个问题。 修改 panel-simple.c 的 LCD_PCLK 时钟时会发现、当 LCD_PCLK 设置为特定时钟时、在修改后的内核进入器件启动后、LCD_PCLK 不是您要设置的时钟 、而是25MHz、如下所示:将.clock 设置为33.5MHz、编译内核并在器件中运行它。 用示波器测试的 LCD_PCLK 时钟为25MHz。