This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:PRSNT 默认电平?

Guru**** 1744610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1384815/tda4vh-q1-prsnt-default-level

器件型号:TDA4VH-Q1

工具与软件:

在 TDA4VH-EVM 原理图第70页上、PCIe0_4L_PRSNT 既不上拉也不下拉。

但在 AM69-SK 原理图上、它被上拉。

此信号的默认状态是否有规则?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    根据 PCIe 的机电规格、需要上拉 PRSNT 引脚。 作为参考、下面是规范文档的屏幕截图:

    TDA4VH-EVM 将 PRSNT 信号连接到 IO 扩展器、该扩展器可以将这些信号设置为上拉/下拉:

    相比之下、AM69-SK 不连接 IO 扩展器、如下图所示、并为将 PRSNT 信号连接至扩展器的电阻器提供"DNI"(不安装)、因为扩展器上的引脚用于其他用途:

    因此、AM69-SK 板需要外部上拉电阻以符合规范。

    此致、

    Takuma