请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6414T 工具与软件:
大家好!
有人知道 TMS320C6414T 是否有 FAXLIB?
我遇到了问题、因为情况说明书上显示有一个用于64x、但下载页面上不存在。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好!
有人知道 TMS320C6414T 是否有 FAXLIB?
我遇到了问题、因为情况说明书上显示有一个用于64x、但下载页面上不存在。
您好!
我对 C64x 器件的了解不多、但 FAXLIB 下载页面似乎包含用于 C64x 的软件包。
https://www.ti.com/tool/download/FAXLIB/2.1.0.1
你好,你好,谢谢你。
我看到了下载页面。 本页似乎没有 C64x 的相关信息、我认为我需要 C64x 库、因为 C64x+和 C64x 是不同的 DSP 内核。
您好!
我将把您的查询发送给我们的 DSP 专家、请他们进行评论。 他本周出差、请期待延迟回复。
非常感谢。 我将等待该专家的良好评论。
您好!
我们没有 C64x 传真的软件包。 我们仅支持 C64x+传真平台。
谢谢
Yogesh
感谢您提供信息。
遗憾的是、我们似乎必须放弃已经设计好的硬件。
您好!
遗憾的是、我们不会再在 faxlib 上进行任何开发。
您需要 C64x+或 C66x DSP 来运行传真。
谢谢
Yogesh