工具与软件:
尊敬的支持团队:
我迫切需要对 TMS320C6414T 的旧项目进行微小更改。
我安装了 ccs_setup_7.2.0.00013.exe
但是、当我尝试连接到目标时、会出现以下错误:
连接到目标时出错:
(错误-1146 @ 0x0)
驱动程序无法识别设备 ID 或不支持设备 ID。 确认器件和仿真器配置正确、或更新器件驱动程序。
(仿真包6.0.628.3)
6414T 与另一个 DSP (我可以连接到该 DSP 并将程序加载到其中)菊花链中。。
有什么提示给我吗?
谢谢、Wolfgang
附录:
- CCS 在 Windows 上
- CCS -> Target Configuration -> Test Connection works。
-调试器是 Blackhawk USB560v2系统跟踪仿真器
(驱动程序日期:02.08.2018 -远远落后于相关的 DSP)
-"目标"是"成熟的",不是硬件问题。
-调试器在其他设备上与 Linux 上的 CCS 12.50一起使用并且工作正常。