This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 回复:TMS320C6414T:DSP/BIOS 5.42.2.10 -编译器不'找不到位于旧.tcf 或.cdb-file 中的定义"ISRAM&quot

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1401327/re-tms320c6414t-dsp-bios-5-42-2-10---compiler-doesn-t-find-the-definition-isram-which-resides-in-old-tcf-or-cdb-file

尊敬的 Ki:

请您帮我解决下一个问题:
编译器似乎没有找到位于旧.tcf 或.cdb-file 中的定义"ISRAM":

谢谢、Wolfgang

附录:

我只能使用编辑器打开.tcf。 项目中还有一个 cdb 文件。 但在尝试打开它时

(我认为内容差不多)我必须指定 XDC 工具根目录-如果是这样、("C:\nobackup\CCS7\xdctools_3_50_02_20_core")

一个"ScriptPane"窗口告诉我:"Unable to Create BIOS Config Server"(无法创建 BIOS 配置服务器)。

我不需要编辑它。 我只需要编译器生成一个*。out 文件:-)