This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCStudio: CCS Theia -如何在代码竞争对话框中停止建议 C++?

Guru**** 1670750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1402964/ccstudio-ccs-theia---how-to-stop-suggesting-c-during-code-competition-dialog

器件型号:CCSTUDIO

工具与软件:

各位、

我正在学习新 Theia CCS。 嗯,这是一个令人沮丧的地方。 :-(

如何停止 Theia 在代码完成期间建议 C++?

感谢您提供任何建议。

BR、Jiri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiri:

    这些建议来自于克朗德扩展。 可以在设置中禁用这些功能。
    转至常规设置、转至左侧菜单上的扩展> Clangd、然后您可以禁用"启用代码完成"。 禁用此功能后、您只需提供简单的基于字的建议。

    如果您愿意、也可以在设置中禁用这些功能。 转到左侧菜单上的文本编辑器、然后滚动到"Word Based Recommendations"(基于 Word 的建议)并将其禁用。

    希望这对您有所帮助!
    Udit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiri:

    CCS Theia 与 VSCode 非常相似。 你可以谷歌搜索 VSCode 主题,它将大多数可以应用于 CCS Theia。

    除了 Udit 的建议之外、您还可以禁用 Snippet Recommendations 选项。 这将删除 std ::建议你在你的屏幕截图。

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢大家提供的意见。 我发誓,我找不到正确的答案。 总的来说,我喜欢代码竞争和建议,但 C++的建议是恼人的。

    接下来会有更多问题。

    感谢您的支持、帮助和辛勤工作。

    此致、Jiri