工具与软件:
尊敬的专家:
我正在查看一个客户原理图。
客户正在使用 TLV62585DRLR
输入为4.2V、并可切换至3V。
输出为3.3V。
对于 TLV62585DRLR 提供输出或3.3V 和3.3V 输入、您有什么问题吗?
如果在运行期间将4.2V 切换到3.3V、您是否预计3.3V 输出会出现毛刺脉冲。 这种配置是否存在问题。
感谢您的支持。
此致、
Sreenivasa
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的专家:
我正在查看一个客户原理图。
客户正在使用 TLV62585DRLR
输入为4.2V、并可切换至3V。
输出为3.3V。
对于 TLV62585DRLR 提供输出或3.3V 和3.3V 输入、您有什么问题吗?
如果在运行期间将4.2V 切换到3.3V、您是否预计3.3V 输出会出现毛刺脉冲。 这种配置是否存在问题。
感谢您的支持。
此致、
Sreenivasa
尊敬的 Sreenivasa:
TLV62585具有100%占空比模式、因此能够支持3.3V 输入至3.3V 输出。 但是、高侧 FET 导通电阻 和电感器的 DCR 上会出现压降。 所以输出电压减去这些压降。 如果 VIN 降至3.3V 以下、它仍将保持100%模式、但输出将是 VIN 减去压降。
对于快速输入线路瞬态、应该没有明显的干扰。
此致、
Varun
您好、Varun:
谢谢你。
我在数据表中看到线路调节图。
这对于上述条件是否有效。
此致、
Sreenivasa
尊敬的 Sreenivasa:
数据表中图10中的线性调整率图是直流线性稳压器曲线。
我已经从验证数据中添加了一个示波器屏幕截图、此示波器屏幕截图针对从5.5V 变为3.8V 的快速(1V/us)输入。 使用快速线路阶跃时、VOUT 中会有一个小的下冲/过冲。 VIN 的压摆率会影响结果。
此致、
Varun
您好、Varun:
感谢您提供的意见。
我怀疑输入电压从3V 变为4.2V 和从4.2V 变为3.3V 时、阶跃可能相似。
此致、
Sreenivasa