请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PROCESSOR-SDK-AM64X 工具与软件:
我使用微型 USB 进行串行通信。 我正在查找可以告诉我 USB 是否已连接的 API 或(函数)。 例如、(Tud_CDC_available)会检查 USB 上是否有可用帧。 是否有任何类似的功能可检查 USB 与相应器件的连接。
此致、
Faizan Habib
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我使用微型 USB 进行串行通信。 我正在查找可以告诉我 USB 是否已连接的 API 或(函数)。 例如、(Tud_CDC_available)会检查 USB 上是否有可用帧。 是否有任何类似的功能可检查 USB 与相应器件的连接。
此致、
Faizan Habib
您好!
我会将您的问题发送给我们的 USB 专家进行评论。
尊敬的 Faizan:
我正在查找一个 API 或(函数)、它可以告诉我 USB 是否已连接。
您可以使用 TUD_CONNECTED 用于检查器件是否未连接的 API。 此时、器件可能未被安装或配置、但已连接到主机。
希望上述信息对您有所帮助。
此致、
Tushar