工具与软件:
尊敬的专家:
J722SXH01EVM 的 vision_apps 是否支持 CSITX 输出?
如果支持、
1.如何测试 CSITX ?
2. CSITX 的输出接口为 J40。 哪个面板可以支持此接口并显示 CSITX 内容? 有链接吗?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的专家:
J722SXH01EVM 的 vision_apps 是否支持 CSITX 输出?
如果支持、
1.如何测试 CSITX ?
2. CSITX 的输出接口为 J40。 哪个面板可以支持此接口并显示 CSITX 内容? 有链接吗?
谢谢。
您好!
在 EVM 上未验证 CSITX 输出。
csitx 验证的测试用例是在完成时检查 DMA 中断的生成。
此致、
Nikhil
您好!
如何在完成后检查 DMA 中断的生成情况 ?
但是、在该文件中、它已经定义了 ENABLE_CSI2TX、并在 app_init.c 中使用
如果 CSITX 仍然无法正常工作、是否可以在下一个 SDK 版本中使用? 可能是在什么时候、谢谢。
vision_apps/platform/j721s2/rtos/common/app_cfg_MCU2_0.h:
ENABLE_CSI2TX
#ifdef ENABLE_CSI2TX status = appCsi2TxInit(); APP_ASSERT_SUCCESS(status); #endif
您好!
我是否正在使用适用于 J722s 的 SDK 10.0?
针对 CSITX 的修复和支持已在本版本中集成和验证。
此致、
Nikhil
您好!
是的、我使用了 用于 j722s 的 SDK 10.0。 我的电路板是 J722SXH01EVM。
如何使用连接 J40测试 csitx? 它是正确的 csitx 连接吗?
2. 我可以使用面板来显示 csitx 内容,有一个购物链接吗?
您好!
此端口尚未经过验证、在 SDK 10.0中不受支持。
当前根据路径中的 MCU_PLUS_SDK 示例对 CSI_TX 进行验证 MCU_PLUS_SDK_j722s_10_00_00_25/examples/drivers/csitx/csitx_transmit_test/j722s-evm/main-r5fss0-0_freertos/main_rtos.c
此致、
Nikhil
您好!
感谢您的答复。 我将尝试此示例。
但您也说了以下内容:
csitx 验证的测试用例是在完成时检查 DMA 中断的生成。
以及如何使用示例( MAIN-r5fss0-0_freertos/MAIN_RTOS.c )?
在此示例中、API App_frameCommpleTIONCb()是驱动程序 DMA 回调的应用程序接口。
在这里、当触发此回调时、它会使帧从驱动程序中出队、检查出队的帧数、然后将这些帧回队。
因此变量 appObj->numFramesTx 确定进入队列和离开队列到 csitx 的帧数
此致、
Nikhil