This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6548:MSMC_COHCTRL 中 BCM (广播模式)的用法。

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1432132/am6548-usage-of-bcm-broadcast-mode-in-msmc_cohctrl

器件型号:AM6548

工具与软件:

您好、支持团队。

我们尚未成功地维护群集之间的高速缓存一致性。 我们正在研究 Linux 实施、但由于其范围广泛、我们尚未确定在何处处理。

同时、在 TRM 中回顾 MSMC 一章时、我们考虑了 MSMC_COHCTRL 中的 BCM 是否与此相关。 因此、我想问:为了保持群集之间的高速缓存一致性、我们是否需要启用此 BCM?

如果是、TRM 会指出、虽然可以随时启用缓存、但一旦在高速缓存处于活动状态时启用缓存、就无法恢复。 您能否确认这是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BCM 是绕过 MSMC 中的探查滤波器功能的模式。 因此、所有流量始终广播到两个群集。 我假设如果去除不必要的窥探、您就不会担心性能优化、因此可以进行设置。 请参阅 TRM 中的:

    作为一种保障措施、MSMC 提供一种"广播模式"配置、该配置强制 MSMC 将所有监控过滤器条目视为 BROADCAST_UNIQUE。 这会导致为所有适用的相干主器件生成 snoop、以实现 snoop 过滤器命中。 此模式是粘滞模式、启用后无法禁用、因为启用后监测滤波器不能再被视为严格包含在内。 MSMC 一旦被触发、就需要复位以禁用广播模式。 若要启用广播模式功能、应将 MSMC_COHCTRL[0] BCM 位设置为0x1。

    如果 TRM 显示设置它后不要返回到零、我会说不要返回到零。

     Pekka