This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J721S2XSOMXEVM:TI 处理器 SDK RTOS J721S2:DCC:如何为新传感器启用"读取传感器寄存器"按钮

Guru**** 2555050 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1447600/j721s2xsomxevm-ti-processor-sdk-rtos-j721s2-dcc-how-to-enable-read-sensor-registers-button-for-new-sensor

器件型号:J721S2XSOMXEVM

工具与软件:

您好、TI 专家!

我为新传感器编写了传感器驱动程序、并在 RTOS SDK 上进行了展示、
现在我能够通过 DCC 工具转储图像。

但我无法通过 DCC 工具读取传感器寄存器、因为下面的按钮处于非活动状态。

新的传感器不是 imx219、它是 DCC 工具 AFAIK 本身支持的传感器。

我在下面找到了相关的论坛主题、并应用了"1. 因为我正在开发的平台是 RTOS。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1284469/am62a7-dcc-cannot-read-the-value-of-a-register

我更改了第71行和第72行的代码、如下所示。

传感器通过 J52连接器连接、i2c 器件地址为0x10。

我可以说这些 I2C 总线和器件地址是正确的、因为使用它们的驱动器工作正常。

更改代码后、我 重建了 SDK、部署了 SDK、然后重新启动、
但 DCC 上的"Read Sensor Registers"按钮仍处于非活动状态。

我在这里遗漏了什么吗?

此致、

Juhyun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Juhunyun 、您好!

    [报价 userid="611727" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1447600/j721s2xsomxevm-ti-processor-sdk-rtos-j721s2-dcc-how-to-enable-read-sensor-registers-button-for-new-sensor ]但我无法通过 DCC 工具读取传感器寄存器、因为该按钮未激活、如下所示。[/QUOT]

    我不确定是否确实需要该按钮。
    我读取传感器寄存器的方式是输入传感器寄存器地址(其中有"0x8000")、然后点击刷新按钮。
    您能检查一下这是否对您有用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gang:

    如您所说、我已经检查了它可以通过刷新按钮运行。

    事实证明、由于新传感器驱动程序中缺少"readWriteReg" iss 回调函数、该函数在 DCC 工具请求传感器读取操作时应该调用、因此无法正常工作。

    在我实施回调后、效果很好。 谢谢!

    我又问一个问题、DCC 工具是否也支持传感器的写入操作?

    此致、

    Juhyun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Juhunyun、您好!

    并且我还有一个问题、DCC 工具是否也支持传感器的写入操作?

    是的、如果您实现了传感器驱动程序回调、则应该支持此功能。

    我之前已使用 IMX390摄像头进行过此尝试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如您所说、我已经确认该方法只需更改"Memory"视图中的值即可。

    谢谢你 Gang!

    此致、

    Juhyun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认!

    我将关闭此主题帖、如果您有任何其他问题、请随时打开一个新主题帖。