工具与软件:
您好!
我在连接到器件时遇到问题。 我使用 CCS 10.4.0.00006。
仿真器已正确连接到我的 PC。 如果我运行 Bh560V2config、仿真器为 listet。 因此连接正常工作。
[开始]
执行命令:
%CCS_BASE%/common/uscif/dbgjtag.exe -f %boarddatfile>-rv -o -F inform、logfile=yes -S 路径长度-S 完整性
[结果]
--- [打印主板配置路径名]--------------------------------------------------------
C:\Users\develo~1\AppData\Local\TEXASI~1\
ccs1040\0\0\BrdBat\testBoard.dat
--- [打印重置命令软件日志文件]--------------------------------------------------------
此实用程序已选择了一个560/2xx 类产品。
此实用程序将加载程序"bh560v2u.out"。
加载的 FPGA 图像:C:\ti\ccs1040\ccs\ccs_base\common\uscif\DTC_TOP.jBC
库构建日期为"2021年6月25日"。
库编译时间为"16:06:55"。
库软件包版本为"9.4.0.00129"。
库组件版本为"35.35.35.5.0.0"。
控制器不使用可编程 FPGA。
控制器的版本号为"6"(0x00000006)。
控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。
电缆+ POD 的版本号为"8"(0x00000008)。
电缆+仓体的容量编号为"7423"(0x00001cff)。
此实用程序将尝试重置控制器。
此实用程序已成功重置控制器。
--- [打印重置命令硬件日志文件]--------------------------------------------------------
将通过切换 JTAG TRST 信号来复位扫描路径。
该控制器是 Nano-TBC VHDL。
该链路是560类第二代560电缆。
该软件配置为支持 Nano-TBC VHDL 功能。
控制器将通过其寄存器进行软件复位。
控制器在其 EMU[0]输入引脚上有一个逻辑。
控制器在其 EMU[1]输入引脚上有一个逻辑器件。
控制器将在输出引脚上使用下降沿时序。
控制器无法控制输入引脚上的时序。
扫描路径链路延迟已精确设置为"2"(0x0002)。
实用程序逻辑之前未检测到断电。
实用程序逻辑当前未检测到功率损耗。
加载的 FPGA 图像:C:\ti\ccs1040\ccs\ccs_base\common\uscif\DTC_TOP.jBC
硬打开控制器时出错。
--- [发生错误且此实用程序已中止]--------
此错误是由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序产生的。
值为'-231'(0xffffff19)。
标题为"SC_ERR_PATH_IR_MEASE"。
说明如下:
测得的 JTAG IR 指令路径长度无效。
这表示链路延迟或扫描路径中存在错误。
[结束]
还附加了来自目标的配置