This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:当 MDIO 处于手动模式时、在 clause45模式下运行 PHY

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1480929/tda4vm-operate-phy-in-clause45-mode-when-mdio-is-in-manual-mode

器件型号:TDA4VM

工具与软件:

您好!
我在手动模式下使用 MDIO 接口。 为了读取和写入某些 PHY 寄存器、我计划使用 MDIO clause45帧格式。
是否有任何特殊寄存器在手动模式下启用 clause45?
我看到该寄存器"CPSW_MDIO_CLAUS45_REG 寄存器"可使 PHY 在第45条中运行。 但是、如果需要手动使用 MDIO 模式、那么该寄存器是否仍然有效?
请告诉我

此致
Manisha Narayan Gowda.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    我正在手动模式下使用 MDIO 接口。 为了读取和写入某些 PHY 寄存器、我计划使用 MDIO clause45帧格式。
    是否有任何特殊寄存器可以在手动模式下启用 clause45?

    没有要设置的寄存器来启用 Clause45。
    当 MDIO 处于手动模式时、我们需要在 MDIO 数据和时钟线路上运行 Clasue45。

    [报价 userid="565015" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1480929/tda4vm-operate-phy-in-clause45-mode-when-mdio-is-in-manual-mode ]]我看到此寄存器"CPSW_MDIO_CLAUS45_REG 寄存器"可让 PHY 在第45条中操作。 但如果 MDIO 模式是手动模式、则该寄存器使用仍然有效吗?[/QUOT]

    这仅适用于 Mido 未配置为手动模式时。

    您使用的是基于 RTOS 的 CPSW 应用程序还是本机 Linux 驱动程序。

    对于 RTOS、我们在 MDIO 手动模式下没有任何 Clause45访问参考。
    对于本机 Linux 驱动程序、在手动模式下使用 MDIO_bitbang、它支持 Clause45。

    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sudheer:
    感谢您的回答、
    我既不使用 RTOS、也不使用 Linus 驱动程序。
    我已经开发了我自己的 MDIO 驱动程序、用于位拆裂模式(由于勘误表 i2329)。
    我看到该寄存器"CPSW_MDIO_CLAUS45_REG 寄存器"可以使 PHY 在第45条中运行、因此我问一个问题:如果我仍然需要在 MDIO 手动模式下使用它。 现在很清楚、当 MDIO 在手动模式下工作时、该寄存器不使用。 请再次确认

    谢谢  
    此致
    Manisha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经开发了自己的 MDIO 驱动程序、用于位拆裂模式(由于勘误表 i2329)。

    很好理解、谢谢你们的细节。

    [报价 userid="565015" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1480929/tda4vm-operate-phy-in-clause45-mode-when-mdio-is-in-manual-mode/5687533 #5687533"]我看到该寄存器"CPSW_MDIO_CLAUS45_REG 寄存器"可让 PHY 在第45条中操作、因此我问如果我仍需要在 MDIO 手动模式下使用此寄存器。 现在很清楚、当 MDIO 在手动模式下工作时、该寄存器不使用。 请再次确认

    是的、它不会在手动模式下使用。

    此致、
    Sudheer