This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IND-COMMS-SDK:TMDS243EVM 支持 Profinet IRT (CC-C)

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS243EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1481129/ind-comms-sdk-profinet-irt-cc-c-support-on-tmds243evm

器件型号:IND-COMMS-SDK
主题中讨论的其他器件:TMDS243EVM

工具与软件:

您好、先生、

  我们有一个 TMDS243EVM、我们计划在一个 ICSSG PRU 上实施 BiSS-C 解码器、在另一个 ICSSG PRU 上实施 Profinet IRT 从站堆栈。 但是、当我们开始基于 ind_comms_sdk_am243x_09_02_00_15评估 PROFINET IRT 时、我们发现示例解码仅支持 CC-B、即 RT、而不是 IRT。 那么、您能帮助我们说、是否可以进行一些微小的更改或其他 PRU FW 二进制文件、使其能够在 CC-C (也称为 IRT)下工作吗?

  非常感谢!