请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VM 工具与软件:
您好!
我正在尝试使用定制的 onnx 模型在 Tidl_model_import 中编译我的定制模型、其中我的模型需要2个输入
配置列表:

而编译此函数时会获取错误

当输入层包含多个输入时、是否缺少需要设置的任何参数? 您能否为具有多个输入的模型提供一个示例配置文件? 此外、可以配置的最大输入和输出数量是多少?
使用的 SDK:08_04_00_16
此致、
Sandhiya.r