This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:使用多个输入和多个输出编译自定义 ONNX 模型

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1480943/tda4vm-compiling-custom-onnx-model-with-multiple-inputs-and-multiple-outputs

器件型号:TDA4VM

工具与软件:

您好!

我正在尝试使用定制的 onnx 模型在 Tidl_model_import 中编译我的定制模型、其中我的模型需要2个输入  

配置列表:

而编译此函数时会获取错误

当输入层包含多个输入时、是否缺少需要设置的任何参数? 您能否为具有多个输入的模型提供一个示例配置文件? 此外、可以配置的最大输入和输出数量是多少?

使用的 SDK:08_04_00_16
此致、
Sandhiya.r
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sandhiya:

    TIDL 面向图像处理、只支持单输入。  您应该能够将数据预处理到单个输入中并使用单个 TIDL 输入。  另一种选择是同时运行多个模型、每个模型一个输入。

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    感谢您提供的解决方案。 我可以将电流输入 Y 和 UV 预处理为单个输入。 然而,如果我的自定义模型需要多个金字塔输入和其他参数作为输入,是否有可能为模型提供多个输入?

    我还 介绍了可提供多个输入的示例。

    您能否分享示例模型和proto.txt文件的链接以供参考?期待您的答复。