This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P:Sitara 微型显示子系统特征单元-数据正确性检查

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1479309/am62p-sitara-micro-display-subsystem-signature-unit---data-correctness-check

器件型号:AM62P

工具与软件:

我可以看到、Sitara AM62Px 中有一个安全功能可在硬件中实现该功能。 "数据正确性检查"。

它是如何工作的?我将如何验证该功能是否正常工作?

是否有要读取并确认的 MISR 寄存器地址?

谢谢

Sudha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅以下内容:

    DSS 安全测试

    此致
    Divyansh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Divyansh。 我希望这是在 DM 内核中启用。 我想在 Acore 中查看这一点。 您能提供建议吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    如 https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM62PX/10_01_00_33/exports/docs/api_guide_am62px/RELEASE_NOTES_10_01_00_PAGE.html#autotoc_md87中所述、我们在 AM62P 中的 A53内核上不支持 FreeRTOS。

    您能否分享有关您的设置的详细信息? 您是否在 A53内核上运行 Linux? 显示流水线是从哪个内核 A53、MCUR5或 WKUP R5运行的?

    此致
    Divyansh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    基本而言、我们将尝试一个 POC 活动。

    在硬件本身中验证显示 CRC、以避免 VIP 和 GIP 应用之间存在多个性能和延迟问题。

    从较高层次看、我可以看到 Sitara AM62Px 中有一个安全功能可在硬件中实现这一点。 "数据正确性检查"

    请在下面为您的查询选择正确的答案

    您是否在 A53内核上运行 Linux? -是的

    显示从- A53内核运行的流水线

    谢谢

    Sudha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sudha:

    目前、使用 Linux 的 A53内核不支持"数据正确性检查"或"冻结帧检测"。 您可能希望在 WKUP R5上使用 FreeRTOS。

    此致
    Divyansh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 让我们看看这一点和反馈。