This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J721EXCPXEVM:通过 USBC 提供显示支持

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1476908/j721excpxevm-display-support-via-usbc

器件型号:J721EXCPXEVM
主题中讨论的其他器件:TDA4VM

工具与软件:

尊敬的 TDA4VM 团队:

您能否检查 J721 CP 板是否能够通过分立功能支持 USB-C?

客户询问是否可以设计一个显示器来输出 TYPEC 端口、因为该端口也连接到 SERDES 端。
似乎只能使用以太网、PCIe、USB 等功能、但请确认是否可以使用显示(DP、DSI)功能进行操作。

谢谢。

此致、  

插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    插孔、

    很抱歉延迟了响应。

    SERDES IP / Display 端口不支持 Type-C 接口。 它需要 IP 当前不支持的 Type-C 交替模式。