This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:PDK10.1中的 TDA4VM MCU1_0启动问题

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1481053/tda4vm-tda4vm-mcu1_0-startup-issue-in-pdk10-1

器件型号:TDA4VM

工具与软件:

背景组:SBL:PDK8.4 MCU1_0:PDK10.1

问题:MCU 无法在  .asm 文件的 brsStartupZeroInitLoop ()中引导该循环、如下图所示:




我们发现 MCU1_0输入点地址与 SBL 不正确。 有什么想法吗?
 e2e.ti.com/.../TDA4_5F00_10_5F00_1_5F00_SBL.log

祝你一切顺利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加一个场景:1.MCU1_0.xer5f 在 pdk8.4中编译、然后在 pdk10.1中将其封装到 app 中。
    结果:仍然无法引导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xie JC:

    但是、您是否曾尝试使用 SDK10.1中的 mcu1_0二进制文件? 这是否可以正常工作?  

    此致、

    Brijesh