请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PROCESSOR-SDK-AM64X 工具与软件:
您好、我们使用 hs_fs 版本。
确实如此、如果一个向器件电子保险丝写入 OTP、则该器件将变为 HS 器件。
会产生什么影响? 例如:我们的器件无法再通过 JTAG 运行
我们如何测试该过程
2我们如何测试此过程?\
struct tisci_msg_proc_auth_boot_req authReq;
/*请求 TIFS (SYSFW)对映像进行身份验证(如果在 x509认证中提到、则进行解密)*/
authreq.certificate_address_hi = 0u;
authreq.certificate_address_lo = certLoadAddr;
Status = Sciclient_procBootAuthAndStart (&authReq、SystemP_WAIT_FOREVER);
例如:必须在 HS 中使用此身份验证、器件正确吗? 每次我尝试时、有些方法是如何失败并返回错误的结果?
https://software-dl.ti.com/tisci/esd/latest/6_topic_user_guides/secure_boot_signing.html
谢谢