This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:是否可以配置 TDA4VH SGMII 端口来忽略前导码数据

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1474919/tda4vh-q1-is-it-possible-to-configure-tda4vh-sgmii-port-to-ignore-the-preamble-data

器件型号:TDA4VH-Q1
主题中讨论的其他器件:TDA4VH

工具与软件:

你(们)好

这里是我们的拱门。

(TDA4VH-CPSW9G)<!-->SGMII--> PHY (Marvell 88Q2221)<!--T1 box--><!-->PC  

1000M 没问题、但100M 没问题。

 如今、我们通过 Marvell FAE 检查了 phy(88q2221)。  

Marvell 已报告其其他客户在 TDA4VH 上也遇到了该 PHY 的丢包问题

以太网帧的前导码不是100Mbit SGMII 的标准、但1Gbit 是标准帧。

因此、 您能否确认此信息并告诉我们是否可以配置 TDA4VH SGMII 端口来忽略前导码数据?

谢谢你。