Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS、 OMAP-L138
工具与软件:
大家好!
我正在尝试让 EVMOMAP-L138 LCDK 在 ARM 内核上运行 SYSBIOS。 我的知识仅限于我曾经在大学的微型预科课程中学到的东西。
在之前的讨论中、Jianzhong Xu 向我指出了这个主题: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/791/t/1048609。
遗憾的是试图在该错误消息中重现 OMAP-L138的 ARM 内核的步骤:
ARM9_0:输出: 存储器映射已清除。
ARM9_0:输出: -------------------------------------------------------
ARM9_0:输出: 存储器映射设置完成。
ARM9_0:输出: -------------------------------------------------------
ARM9_0:GEL:执行 OnTargetConnect ()时出错:读取0x01C10800时出现页面故障
在(*(unsigned int *)(((0x01C10000+0x800)+(4*LPSC_num))&0x1F)[EVMOMAPL138_ARM.GEL:939]
在 PSC0_LPSC_ENABLE (0、0)[EVMOMAPL138_ARM.gel:543]处
在 PSC_4.54 All_On_Full_()[EVMOMAPL138_ARM.GEL:251]
在 OnTargetConnect()
ARM9_0:在长度为0x7ff0的第0页上的0xc3000000写入存储器块时出现故障
arm9_0:文件加载程序:验证失败:目标无法写入0xC3000000
arm9_0:gel:文件:c:\dev\mmd4\ti-rtos-test\test_arm_sysbios\Debug\test_arm_sysbios.out:加载失败。
ARM9_0:无法终止内存下载:0x320处的空缓冲指针
您能给我提供一些如何解决此问题的建议吗?
提前感谢
Jerry