This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:安全放大器之间的兼容性;非安全器件

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1479695/am625-compatibility-between-secure-non-secure-devices

器件型号:AM625

工具与软件:

大家好、团队成员:

`s、客户一直在使用 AM62x CPU I ² C、例如  AM6232ATCGGAALW、没有安全支持。

如果他们希望切换到  AM6232ATCGGAALW 等具有安全支持、该怎么办?

为了保持兼容性、他们需要支付什么费用?

例如、当引导等时

此致

ISEE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如 AM62xx 数据表中的"10.1.2器件命名约定"所述


    AM6232ATCGGAALW 非安全器件
    客户需要改为选择"安全"器件。

    我们提供 AM62x 安全资源下载门户、其中有安全配套资料/链接/工具... 这一类
    用户可以通过链接请求访问门户
    https://www.ti.com/drr/opn/AM62X-RESTRICTED-SECURITY

    此致!
    -hong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong:

    这不是解决问题。

     到目前为止、客户一直在使用非安全 AM6232ATCGGAALW。

    如果他们 需要切换以保护 AM6232ATCGHAALW、会怎么样。

    他们是否能够使用与之前完全相同的代码/SW、或者他们是否需要进行更改? 例如对于引导过程、以及其他一切

    此致

    Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SoC 有通用的 SRC (安全与非安全)、但 SYSFW/TIFS、代码签名等方面存在差异。 安全与非安全之间的区别、这使得出于明显的安全原因、无法在安全器件上启动非安全二进制。
    客户在能够访问 AM62x 安全资源下载门户后、将找到更多详细信息。
    此致!
    -hong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andreas

    您还可以让他们指向以下 E2E 中发布的一些 AM64链接

    (+) SK-AM62:AM62xx 上的安全启动-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛

    客户查看信息后、如果他们有一些具体问题、可以在 e2e 上发布。