主题中讨论的其他器件:SK-AM62A-LP
工具与软件:
大家好、我计划将基于 SPI 的显示屏与 SK-AM62A-LP 集成。
我已经看到 DSS 图、其中 DSS 提供128位200MHz 快速 DMA。
software-dl.ti.com/.../DSS7.html
我不知道那是什么。 但如果 VID 流水线和 VIDL 流水线的重叠数据、我想使用它。 它是否在硬件级别可用。 那么、我如何在 Linux 内核中使用它呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好、我计划将基于 SPI 的显示屏与 SK-AM62A-LP 集成。
我已经看到 DSS 图、其中 DSS 提供128位200MHz 快速 DMA。
software-dl.ti.com/.../DSS7.html
我不知道那是什么。 但如果 VID 流水线和 VIDL 流水线的重叠数据、我想使用它。 它是否在硬件级别可用。 那么、我如何在 Linux 内核中使用它呢?
您好!
默认情况下、重叠管理器将一个管道叠加到另一个管道上。
请查看 覆盖的需求 https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM62AX/10_01_00/exports/docs/linux/中的子段 Display/Kernel/30120/DSS7.html#testing-tidss-properties-with-modetest Kernel_Drivers。Foundational_Components Display/DSS7.html#testing-tidss-properties-with-modetest 中的子段。
此致
Divyansh