主题中讨论的其他器件:TDA4VE-Q1、 J784S4XEVM、 AM69A、 TPS62873-Q1、TDA4VH、 TPS62873
工具与软件:
在之前的主题中、我们提到 TDA4VE-Q1需要 AVS。
TDA4VH-Q1是否也必须具备 AVS?
如果已知 TDA4VH-Q1器件的 AVS 的最大电压、为什么我们不能 在该最大电压下启动和使用所有器件?
如果必须使用 AVS:
为 TDA4VH-Q1启用 AVS 后、输出电压范围是多少?
数据表指定的范围为0.6V-0.9V、但 TI 功耗估算工具仅具有0.63V-0.8V 的范围、表示0.76V 是最小 AVS 电压。


设置 AVS 所需的输出电压步长是多少?
J84S4 AM69A TRM (spruj52)中的表5-24是指阶跃为5mV、但这低于 TDA4VH EVM (J784S4XEVM)设计中使用的稳压器 TPS62873-Q1的1%输出精度(0.8V * 0.01=8mV)。 所以(在 EVM 等设计中)、如果 AVS 是强制性的、我们如何保证设置所需的精确电压并且不超过电压调节范围?