工具与软件:
您好!
内核5.1。 在 TI SDK-08.02.00.24 报告了休漏洞后、您能否提供具有 PRU 支持的更新/最新内核"0"漏洞。
如果您对内核5.1报告的漏洞有任何特定的查询、请告诉我我们是否可以进行相同的连接。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
内核5.1。 在 TI SDK-08.02.00.24 报告了休漏洞后、您能否提供具有 PRU 支持的更新/最新内核"0"漏洞。
如果您对内核5.1报告的漏洞有任何特定的查询、请告诉我我们是否可以进行相同的连接。
您好、Raju、
1)我假设您使用的是 Linux 内核5.10? 我们没有任何使用 Linux 内核5.1的 SDK。
2) 2)当您说到"PRU support"时、您是指 PRU 以太网支持? 还是通用支持在 PRU 内核上运行自定义固件?
SDK 8.2及更早版本支持 PRU 以太网。 SDK 9.1或 SDK 9.3 (均为 Linux 内核6.1)不支持该函数。
2025 SDK 版本 SDK 11.x (内核6.12)将再次支持 PRU 以太网。
3)我 找不到任何有关"Hugh 漏洞"的信息。 请提供更多详细信息。 如果这是敏感信息、可以通过您当地的 TI 代表将其发送给我。
此致、
Nick
您好、Nick。
1)我假设您使用的是 Linux 内核5.10? 我们没有任何使用 Linux 内核5.1的 SDK。
是的、我们正在使用 Linux 内核5.10。
2) 2)当您说到"PRU support"时、您是指 PRU 以太网支持? 还是通用支持在 PRU 内核上运行自定义固件?
是、需要 PRU 以太网支持
SDK 8.2及更早版本支持 PRU 以太网。 SDK 9.1或 SDK 9.3 (均为 Linux 内核6.1)不支持该函数。
2025 SDK 版本 SDK 11.x (内核6.12)将再次支持 PRU 以太网。
感谢您更新 2025 SDK 版本 SDK 11.x (内核6.12)。 但当它释放时、您可以确认
3)我 找不到任何有关"Hugh 漏洞"的信息。 请提供更多详细信息。 如果这是敏感信息、可以通过您当地的 TI 代表将其发送给我。
请查看随附的 Excel 工作表、了解 BDBA 期间内核中存在的大量漏洞 e2e.ti.com/.../tisdk_5F00_8.02_5F00_kernel_5F00_5.10.csv
此致、
Mahesh
大家好、Mahesh:
对于此处的延迟响应、我们深表歉意。
AM437x SDK 11.x 何时发布?
暂定计划于4月发布 AM437x SDK 11.0。 请在4月份随时查看我们的更新内容。
National Vulnerability Database Report
我不明白你在这里要求什么。
该报告中链接的许多漏洞已经非常旧、实际上并不适用于 AM437x SDK。 我们来看看报告的一些 Linux_kernel 漏洞:
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2003-1604 -在2003年报告、仅适用于 Linux 内核2.6或更低版本
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2012-0207 -在2012年报告、仅适用于 Linux 内核3.2.1或更低版本
此致、
Nick
您好、Raju、
不正确。
AM437x Linux SDK 11.0将暂时在4月发布(我无法承诺特定时间范围、因此如果您需要更新、请稍后再检查)。
所有标签为11.x (11.0、11.1等)的 Linux SDK 都将位于 Linux 内核6.12上。
我们将支持重新添加到 AM437x Linux SDK 11.0的通用 PRU 以太网(也称为双 EMAC)。
此致、
Nick