This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:SDK 9.2.5 TDA4H 上的机器视觉流水线启用

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1480689/tda4vh-q1-machine-vision-pipeline-enable-on-sdk-9-2-5-tda4h

器件型号:TDA4VH-Q1

工具与软件:

尊敬的团队:  

我使用 SDK 9.2.5 TDA4H、我想为我的算法启用机器视觉流水线、因为我提出了 CAC、边缘锐化、噪声滤波器和音调映射块的几个工单请参阅以下工单链接、

我想 了解 当前 更新、它是否支持 SDK (在单个 cam 应用程序中)?

1. TDA4VH-Q1:如何在机器视觉流水线中禁用/启用 ISP CAC 和边缘共享块-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛  

    1.1我们是否可以将输入从 CAC 块传递到机器视觉流水线?

    1.2我们可以为 fcp1启用 ee 模式吗?

2. TDA4VH-Q1:如何启用/禁用人机视觉流水线中的音调映射和噪声滤波器块-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛

   2.1我们是否针对人类和机器视觉制定了单独的噪声滤波器和音调映射实现(标志)?

3. TDA4VH-Q1:在 SDK-9.2.5中获取机器视觉流水线的暗图像输出-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛

  3.1 该演示应用具有 HV+MV 选项参数、但尚不可进行演示。
     目前还没有用于该目的的良好调整参数。  ->演示准备好了吗?

谢谢!

Vaishnavi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vaishnavi、

    [报价用户 id="594645" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1480689/tda4vh-q1-machine-vision-pipeline-enable-on-sdk-9-2-5-tda4h "]

        1.1我们是否可以将输入从 CAC 块传递到机器视觉流水线?

        1.2我们可以为 fcp1启用 ee 模式吗?

    [报价]

    https://git.ti.com/cgit/processor-sdk/imaging/tree/kernels/hwa/host/vx_vpac_viss_host.c?h=main#n920

    https://git.ti.com/cgit/processor-sdk/imaging/tree/kernels/hwa/host/vx_vpac_viss_host.c?h=main#n933

    从上面的注释行可以看出、有为它们归档的错误。
    这两个问题应在 SDK 11.0的下一个 SDK 版本中修复。

      2.1我们是否针对人类和机器视觉采用了单独的噪声滤波器和音调映射实施(标志)?

    不、这就是 H/W 限制。
    NF 和 GLBCE 被共享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
      3.1 演示应用程序包含 HV+MV 的选项参数、但尚未准备好进行演示。

    我不确定演示什么时候可以准备好了。
    我将在内部进行检查、稍后返回给您。

    [报价 userid="594645" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1480689/tda4vh-q1-machine-vision-pipeline-enable-on-sdk-9-2-5-tda4h ] 目前还没有适用于该用途的合适调优参数。  ->演示准备就绪了吗?[/报价]

    我认为、演示仅用于显示 VISS 的双路输出(可能 HV 和 MV 路径使用相同的参数)。
    我们无法为机器视觉用例提供合适的调优参数。