This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:请求使用 AM62x 寄存器计算工具

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1480695/am625-request-for-am62x-register-calculation-tool

器件型号:AM625

工具与软件:

尊敬的先生或女士。

这是 DMC 公司的 Keisuke Tsuruya。

我正在查看技术参考手册[AM62x 处理器器件版本1.0
德州仪器(TI)产品系列]来计算[阻值]

因此、您是否有  AM62x 的 Register 计算工具来 自动获取[resistant value]?

如有可能、请发送给我们。   

谢谢!

鹤谷启介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在前一封邮件中犯了一个错误。

     

    错误:[resistant value]

    正确:[复位值]  

    我希望  自动获取[Reset value]。

    尊敬的先生或女士。

    这是 DMC 公司的 Keisuke Tsuruya。

    我正在查看技术参考手册[AM62x 处理器器件版本1.0
    Texas Instruments families]、以便计算[Reset Value] 

    因此、您是否有  AM62x 的寄存器计算工具来 自动获取[Reset Value]?

    如有可能、请发送给我们。   

    谢谢!

    鹤谷启介

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定我是否理解。

    对于[Reset Value]、您是否指的是上电时在写入寄存器之前寄存器位的默认值?

    大多数寄存器我知道、在技术参考手册(TRM)第14章"寄存器"的寄存器字段说明"复位"下列出了该信息。

    此致、

    Nick