请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDS64EVM 主题中讨论的其他器件:AM6422、 SysConfig
工具与软件:
您好、TI 支持团队。
我想将 PWM 波形从 AM6422的 CR5输出到端口 U7。
Timer_IO7被分配给端口 U7。
TRM 12.5.3.2.1具有下图、看起来好像可以输出 PWM。

例如、我想更改3kHz TIMER7间隔的 PWM 占空比。
CCS SysConfig 中没有设置。
我读了 TRM 12.5.3.4.9定时器脉宽调制、但并不是真的理解它。
例如、与 PWM 占空比相关的寄存器似乎是 TMAR、TLDR 等
请告诉我使用 TIMER7输出 PWM 的设置(API)。
我想要一些示例代码、用于初始化计时器以及在计时器中断内更改 PWM 占空比。
SDK 为 mcu_plus_sdk_am64x_09_01_00_41。
此致、
今泉清正。