This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:评估套件选项

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: AM625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1478975/am625-evaluation-kit-options

器件型号:AM625

工具与软件:

您好!

我想知道所有基于 AM625平台提供的开发/评估套件。 还应在每个开发套件中注明处理器的确切器件型号。

该处理器还提供了多个系统级模块。 我想了解用例以及可以用在哪里?

不是很重要

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyash,

    请帮助我了解您的 SOC 要求。 了解您的终端设备将会很有用。

    了解 SOM 选项的动机是什么、您项目的音量是多少。

    此致

    Anshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anshu:

    这些要求包括高温、低功耗和 DDR4、CANFD、以太网以及从 NOR 或并行 NAND (GPMC)和其他接口引导的评估。 但是、我们希望比较适用于此平台的所有评估套件、以便做出明智的决定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyash

    您的问题仍然很广泛。 让我们缩小范围。

    您是否决定了 SOC  系列 ,  AM625是 SOC 系列的首选?

    我的问题是您的终端设备是什么。 AM625系列的哪些特性  使您选择了 AM625或请告诉我您的终端设备要求我将帮助您缩小 SOC 系列的范围 

    选择正确的 SOC 系列后 、我们可以帮助您选择 SOC 变体。

    EVM 在 SOC 系列中通用。 它们始终包含系列的超集部分。 可将超集部分配置为您选择的型号、以便您可以进行开发。

    请参阅 AM625数据表以获取所有系列详细信息。  https://www.ti.com/product/AM625

    数据表: AM62x Sitara 处理器数据表(修订版 B)

    此致

    Anshu