工具与软件:
您好!
我们使用 F28M36 (C2000)来实现"USB-UART"的功能。
现在、我们需要基于 AM64x 来实现。
但我不确定 AM64x 是否支持此功能。
如果可以、请展示如何操作、或提供一些示例给我。
谢谢
Ethan。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我们使用 F28M36 (C2000)来实现"USB-UART"的功能。
现在、我们需要基于 AM64x 来实现。
但我不确定 AM64x 是否支持此功能。
如果可以、请展示如何操作、或提供一些示例给我。
谢谢
Ethan。
尊敬的 Ethan:
我们使用 F28M36 (C2000)实现了"USB-UART"的功能。
由于 UART-USB 桥接器不是 TI 器件、我们可能会利用芯片解决方案提供商提供的信息。
此致、
Tushar
Ethan:
TI 不提供 USB 转 UART 解决方案;建议您需要查看 FTDI (Home - FTDI)或 SiLabs (Silicon Labs)、因为它们销售实现此功能的 IC{而且我们知道 TI 的 EVM 设计合作伙伴 Mistral (India)在 EVM 设计上使用这些 IC)
此致
Jim{ex-TIer '82:'97)