This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM64X:如何基于 AM64x 实现 USB-UART 的功能

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1480099/processor-sdk-am64x-how-to-implement-the-function-of-usb-uart-based-on-am64x

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM64X

工具与软件:

您好!  

  我们使用 F28M36 (C2000)来实现"USB-UART"的功能。

  现在、我们需要基于 AM64x 来实现。

  但我不确定 AM64x 是否支持此功能。

  如果可以、请展示如何操作、或提供一些示例给我。

  谢谢

Ethan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢您的提问。

    您正在使用哪种 SDK?

    此致

    Ashwani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    我们使用 F28M36 (C2000)实现了"USB-UART"的功能。

    由于 UART-USB 桥接器不是 TI 器件、我们可能会利用芯片解决方案提供商提供的信息。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ashwani

      我们使用的 SDK 为"mcu_plus_sdk_am64x_10_00_00_20-windows-x64-installer"

    BRS

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tushar:

      谢谢。

      您能告诉我如何从芯片解决方案提供商处获得相关材料吗?

      BRS

      Ethan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan:

     TI 不提供 USB 转 UART 解决方案;建议您需要查看 FTDI (Home - FTDI)或 SiLabs (Silicon Labs)、因为它们销售实现此功能的 IC{而且我们知道 TI 的 EVM 设计合作伙伴 Mistral (India)在 EVM 设计上使用这些 IC)  

    此致

    Jim{ex-TIer '82:'97)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    谢谢你。

    此致、

    Sreenivasa