This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:HSM 访问 AM62A 上 MCU RAM 的存储器映射规则

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1480716/am62a7-memory-mapping-rules-for-hsm-access-to-mcu-ram-on-am62a

器件型号:AM62A7

工具与软件:

尊敬的 TI:

通过测试、我们 发现的是映射规则 ​DDR16SS0_SDRAM ​偏移为 ​0x20000000 . 不过、 我们仍然不知道的相应失调电压 ​MCU_MSRAM_256K0_RAM  和 MCU_MSRAM_256K1_RAM​

请确认这两个部分是否支持 HSM 访问权限。 如果是、那么存储器映射规则是什么?

非常感谢您的澄清。


此致、
Yang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 cusotmer:  

     您在 rat_init 函数中观察到了什么。

     您可以根据需要修改 rat 配置。

     在这里请注意、内部 RAM 可能用于其他内核的应用。 如果访问不知道目标、则会对系统稳定性产生高风险。

    此致、

    Linjun