This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM64B:尝试实现安全引导、但失败。 了解分步过程

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1480532/sk-am64b-trying-to-implement-secure-boot-but-failing-wanted-to-know-step-by-step-process

器件型号:SK-AM64B

工具与软件:

我们尝试为 TI AM64电路板执行代码签名和生成组合引导、但我们无法执行。 我们希望了解以下内容。

  • 为 HS-SE 器件编译 SBL (次级引导加载程序固件)、系统固件、电路板配置二进制文件
  • 如何签名这些二进制文件
  • 如何使用企业证书将它们连接起来、以便为 HS-SE 器件生成签名的二进制文件。

我们目前正在将 U-boot 用于这些进程、ROM 引导加载程序无法启动这些二进制文件。  

我们想了解构建安全二进制文件的分步过程、以便 ROM 引导加载程序可以接受它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    所有 SDK 均设计为自动生成签名的图像、因此您无需手动执行所有这些步骤。 如果引导失败、请确保引导正确生成的映像。

    此致、

    Prashant