This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:H3A bin 文件解析--填充0概念

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1477498/tda4vm-h3a-bin-file-parsing----padding-0-concept

器件型号:TDA4VM

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

对于2A 算法开发、我需要解析 H3A bin 文件。 我注意到有时16字节0会填充到 bin 文件中、它与 DCC 文件中的 H3A 配置相关。  

您能帮助介绍一下0填充的概念吗?

我已附加 H3A DCC 文件和相应的输出 bin 文件。 有2种传感器 可供比较、AR0147有0填充、但 AR0233没有。

此致、

Zhishen

e2e.ti.com/.../Send_5F00_to_5F00_TI_5F00_E2E.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 zs:

    [quote userid="446202" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1477498/tda4vm-h3a-bin-file-parsing----padding-0-concept 您能帮助介绍一下0填充的概念吗?

    我想你说的是在每一行窗口的末尾的0填充。

    您可以参考以下用于填充的代码。

    https://git.ti.com/cgit/processor-sdk/imaging/tree/kernels/aewb/arm/vx_aewb_target.c?h=main#n1358

    另请注意、在每种 H3A 工作模式下、H3A 窗口的数量存在一些限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gang:

    我使用此代码解析我附加的 bin 文件。 即使填充的概念和理由不清楚、这似乎是可以的。

    接下来、我要修改 H3A 配置和捕获 bin 文件来再次验证此代码。 如有任何问题、我会提供反馈。

    此致、

    Zhishen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Z 评分、您好!

    感谢您的更新!

    我将在填充问题被清除时关闭该主题。
    如果您有任何其他问题、请随时打开新主题帖。