工具与软件:
您好、TI
应用下面的补丁后" am62x_fallcon_mode_9.2_changes.patch"、
在第一个开机内核日志中、下面显示了调用跟踪问题(如何修复? 似乎只在第一次引导时显示):
OK ]已启动 NFSv2/3锁定的 NFS 状态监视器。
[66.893915]大小126976的 VMAP 分配失败:使用 vmalloc= 以增加尺寸
[ 66.902005] warn_alloc:抑制2个回调
[ 66.902021] modprobe:vmalloc 错误:size 122880、vm_struct 分配失败、mode:0xcc0 (gfp_kernel)、nodemask=(null)、cpuset=/、mems_allowed=0
[66.919626] CPU:0 PID:752 Comm:modprobe tored:G O 6.1.33-g40c32565ca #1
[ 66.928154]硬件名称:德州仪器(TI) AM625 SK (DT)
[66.933634]呼叫跟踪:
[ 66.936077] dump_backtrace.part.0+0xdc/0xf0
[ 66.940367] show_stack+0x18/0x30
[ 66.94368] dump_stack_lvl+0x68/0x84
[ 66.947357] dump_stack+0x18/0x34
[ 66.950675] WARN_ALLOC+0x10c/0x1a4
[ 66.954168]__vmalloc_node_range+0x590/0x6e0
[ 66.958524] MODULE_alloc+0xec/0x100
[ 66.962107] LOAD_MODULE+0xa10/0x1c70
[ 66.965777]__do_sys_finit_module+0xa8/0x100
[ 66.970137]__ARM64_sys_finit_module+0x20/0x30
[ 66.974671] invoke_syscall+0x48/0x114
[66.978424] el0_Svc_common.constprop.0+0xd4/0xFC
[66.983131] DO_el0_Svc+0x30/0xd0
[66.986448] el0_Svc+0x2C/0x84
[ 66.989507] el0t_64_sync_handler+0xbc/0x140
[ 66.993781] el0t_64_SYNC+0x18c/0x190
[ 66.997606] Mem-Info:
[ 66.999918] ACTIVE_ANON:84 INACTIVE_ANON:6300 ISOLATED_ANON:0
[ 66.999918] ACTIVE_FILE:6603 INACTIVE_FILE:22682 isolated_file:0
[ 66.999918]未计算:0 dirty:60 writeback:0
[ 66.999918] Slab_relaimable:4178 slab_unrelaimable:5558
[ 66.999918]已映射:4190 shmem:2279页数:340
[ 66.999918] sec_pageables:0反弹:0
[ 66.999918] kernel_MISC_reClaimable:0
[ 66.999918] FREE:440406 FREE_PCP:2553 FREE_CMA:32273
====== info====
1. sdk: 9.0
2.应用补丁后、构建 xxx.rootfs.wiz.xz 并将其写入 SD 卡(使用 Ethcher 工具)
3.将 tispl-falcon.bin 复制到 SD 卡、然后将 SD 卡插入电路板并打开电源
在内核日志下面、先引导(问题存在)、然后再引导(无问题)。