This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PHYTC-3P-KIT-AM64:Linux 开发

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1469646/phytc-3p-kit-am64-linux-development

器件型号:PHYTC-3P-KIT-AM64

工具与软件:

各位专家、您好!

目前为止、我已使用 MCU+ SDK AM64x 和 CCS 在 AM64x 上构建了项目。 但现在我需要在 A53内核上使用 Linux 开发。 但是、我目前为止发现的资源都利用了 Linux 终端来实现这一目的。 是否可以 使用 IDE 对运行 AM64x 板的 Linux 进行编程以实现调试和开发便利性?

如果您能够详细说明如何导入示例(可以是用于 R5F 和 A53之间通信的 IPC)以及如何 利用 IDE 在 Linux 运行板上运行示例、会非常有帮助。

此致、

Akash