This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62P-LP:AM62P 发热和功耗

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1475940/sk-am62p-lp-am62p-heating-and-power-consumption

器件型号:SK-AM62P-LP
主题中讨论的其他器件: AM62P

工具与软件:

你好、

我们已 使用来自该 链接的 TI SD 卡测试了 SK-AM62P-LP EVK。 我们 注意到、启动完成后、在运行任何任务之前、电路板 SOC 温度逐渐上升到 APx ~52度。

很明显、CPU 通过触摸它也会发热。

与我们使用的 AM62x 平台相比、此温升似乎相当高。

使用 AM62Px 功耗估算工具计算 出的"空闲"用例中的功耗为:Tj=25时为1517mW .  与 AM62x 功耗 部分"4.1.1.2.6 OS Idle"中的结果1250MHz 或 AM62x 功耗估算工具 在类似条件下得出的结果相比、AM62P 似乎有很大增加。  

我的问题是:

1.在相同用例下、从 AM6254迁移到 AM62P54时、功耗预计会增加多少?

2.由于这些 CPU 以相同的速度运行相同数量的 CortexRegistered-A53内核、并且 I/F 类型和数量非常相似、这种增加的原因是什么?

3.是否有任何预期的涉及功耗优化以降低 AM62P 功耗的 BSP/SW 版本?

感谢您对此的回答、

谢谢!

Jhon